2041242_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2041242_ja-JP

2041242_ja-JP

i.MX8MM ECSPIスレーブモードの制限

現在、i.MX8MM ECSPI SlaveをPIOモードで使用しています。
問題は、スレーブ モードでは、バースト長が 512 バイトに制限されているように見えることです。
PIOモードの代わりにDMAモードを使用すると送信データサイズの制限がなくなるかどうかは明らかではありませんが、カーネルパッチを適用してDMAモードを使用してみました。

スレーブモード(DMA使用)でSPIデータの送受信に関するサンプルコードや資料は入手できますか?
私はAN13633のドキュメントを参照していますが、他の役立つリソースがあればコメントをいただければ幸いです。
i.MX8MMでのECSPIのDMAモードの実装に関する特定のリソースやドキュメントを見つけるのを手伝ってほしい場合は、お知らせください。

Re:i.MX8MM ECSPIスレーブモードの制限

迅速な対応ありがとうございました。
よい一日を。

Re:i.MX8MM ECSPIスレーブモードの制限

もう一度確認し直して、この制限はHWの制限であり、ANがリリースされ、古いbspに基づいて、新しいbspはHWの制限のために512バイトの制限を追加するため、これを削除することはできませんでした、スレーブモードを使用したい場合は、imx8mm ecspiがこれをサポートできなかったようです(512バイトの制限はありません

Re:i.MX8MM ECSPIスレーブモードの制限

ご返信ありがとうございます。
でも、君が何を言っているのかよくわからなかった。
カーネル コードで 512 バイトの制限に注釈を付けると、SPI スレーブ モードで 512 バイト以上を転送できるということですか。

if ((is_imx51_ecspi(spi_imx) || is_imx53_ecspi(spi_imx)) &&
transfer->len > MX53_MAX_TRANSFER_BYTES & spi_imx->target_mode) {
dev_err(spi_imx->dev, "トランザクションが大きすぎます。最大サイズは %d バイトです\n",
MX53_MAX_TRANSFER_BYTES);
-EMSGSIZEを返します。
}

Re:i.MX8MM ECSPIスレーブモードの制限

ドライバーを再度確認しましたが、制限は

https://github.com/nxp-imx/linux-imx/blob/lf-6.6.y/drivers/spi/spi-imx.c#L1492

これをテストしたい場合は、詳細なユーザーケースに基づいてテストする512制限をコメントできます


Re:i.MX8MM ECSPIスレーブモードの制限

DMA / PIOモードには512の制限があり、DMAには4バイトのアライメント制限があることを確認しましたので、以前に送信したパッチを参照できます

Re:i.MX8MM ECSPIスレーブモードの制限ご連絡を頂きまして申し訳ございません。
明確にしたい質問があります。
リンクされたドキュメントの5ページにある注の意味を理解するのを手伝っていただけますか?

(リンク)
https://www.nxp.com/docs/en/application-note/AN13633.pdf

注:テストの結果、DMAモードではそのような転送長の制限を追加する必要はないようです。したがって、PIOモードにのみこの制限があります。」
Re:i.MX8MM ECSPIスレーブモードの制限

迅速な返信ありがとうございます。

Re:i.MX8MM ECSPIスレーブモードの制限

ええ、DMAにもこの制限があります

Re:i.MX8MM ECSPIスレーブモードの制限

返信ありがとうございます。

DMAモードには転送サイズの制限がないと思って、DMAモードを有効にしようとしていました。
リンクされたドキュメントに基づいて、PIO モードと DMA モードの両方に転送データ サイズに 512 バイトの制限があるということですか?

Re:i.MX8MM ECSPIスレーブモードの制限

AN13633、DMAサポートについては、ご要望に応じた非常に詳細なアプリケーションノートであり、以下のようにパッチを参照することもでき、また、 エラッタからのERR003775

LF-6680 spi: imx: ターゲットモードのdmaサポートを追加 ·nxp-imx/linux-imx@1aef8ed ·GitHubの

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎11-21-2025 04:30 PM
Updated by: