i.MX8MおよびplusシリーズのCPUはIEEE1588 V2に対応していますか?
迅速な返信をいただきありがとうございます!
こんにちは、cyesman:
i.MX 8MファミリはIEEE 1588V2をサポートでき、リファレンスマニュアルには、IEEE 1588メッセージ形式を新しい1588V2と直接イーサネットフレーム(レイヤー2)にカプセル化できると記載されています。
実装については、i.MX Linux リファレンス マニュアルを参照してください。
セクション4.2 ENET IEEE-1588
また、iMX8Mファミリーは1588V2 2ステップをサポートしていますが、1ステップはサポートしていないことにも注意してください。
詳細については、以下のリンクを参照してください
i.MX8M(または8M Plus)は1588v2 1ステップをサポートできますか?- NXPコミュニティ
よろしくお願いします。
Daniel