Hello,
我正在评估 NT3H2111 作为 ST25DV 的替代品。然而,从数据表中无法清楚了解能量收集的行为方式。这很重要,因为我们的应用确实需要暂时启用能量收集的能力。
能量收集功能可以禁用吗?
当没有磁场和/或能量收集功能被禁用时,VOUT 引脚是否处于高阻抗状态?当外部电压施加到VOUT引脚时,电流泄漏是多少?
感谢您的帮助!
Alexis
你好earth75 ,
NT3H2111 无法“禁用”能量收集。换句话说,如果 LA/LB 引脚上有 RF 电压,您将始终在 VOUT 上看到整流电压(当然,这取决于所使用的负载)。
关于漏电流,应该在10-15uA范围内。
BR
Tomas
你好@earth75
如果您不想使用能量收集功能,保持 VOUT 引脚悬空就可以了。
Hi @KaiLi
谢谢,我已经阅读了申请说明。
它详细描述了 VOUT 在收集过程中的行为以及场强和输出功率之间的关系。
然而,我对没有场的情况下的行为很感兴趣:当电压从外部施加到引脚(例如通过电池)时,Vout 会发生什么情况?它会吸收电流吗?
此外,是否可以禁用能量收集,以便 VOUT 始终处于高阻状态?
此致,
Alexis
你好@earth75
我建议您看一下以下文档,它应该可以帮助您了解能量收集功能。