皆さん、こんにちは
i.MX RT1010 プロセッサ リファレンス マニュアルには、ADC には次のものがあると記載されています。
• 最大1MS/sのサンプリングレート
• 最大 16 個のシングルエンド外部アナログ入力
チャネルごとに 1MSps と記載されているか (したがって 16 × 1Msps のサンプリングが可能)、それとも ADC 全体で使用できますか (したがって、16 の入力すべてを一度にサンプリングすると ~62 ksps) になりますか。
図 53-2.1924ページのADCブロック図には、複数の入力が接続されたアナログコンパレータが1つだけ示されていますが、後者は正しいと思いますか?