2036401_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2036401_ja-JP

2036401_ja-JP

NTAG213の事前定義されたパスワードでタグを認証する際の問題

みなさん、こんにちは。私はワン・アマール

上記のトピックを参照すると、PWD_AUTHコマンドを使用してNTAG213であるタグを認証できません。

ビルドされたプログラムのフロー:

1. プログラムはタグにファイルを送信します

2. 次に、プログラムはブロック 2 のタグにパスワードを設定します

3.プログラムは、送信されたファイルを元のファイルと比較して検証します

タグを確認するために、プログラムはパスワードを取得する必要がありました。

プログラムを実行するときに、送信および保存するためのパスワードを記録しましたが、パスワードは異なります。


保存されたパスワードブロック2:00050000
送信されるパスワード:31323334


誰かが私にこれを説明できますか?

Re:NTAG213の事前定義されたパスワードでタグを認証する際の問題

こんにちは、ワン・アンマール!NTAG213タグのパスワード認証に問題があるようです。一緒にこれを理解してみましょう。

あなたの説明から、保存されたパスワードと認証プロセス中に送信されるパスワードとの間に不一致があるようです。確認すべき点は次のとおりです。

  1. パスワードの形式: パスワードが正しくフォーマットされ、タグに保存されていることを確認します。パスワードは 16 進数形式である必要があります。たとえば、パスワード31323334は 0x31323334 として保存する必要があります。

  2. コマンド シーケンス: パスワードの設定と認証の実行のコマンド シーケンスが正しいことを確認します。パスワードの設定と認証の一般的な手順を次に示します。

    • パスワードの設定:FF D6 00 2B 04 31 32 33 34

    • セットパック:FF D6 00 2C 04 00 00 00 00

    • AUTH0をアクティブにします:FF D6 00 29 04 04 00 00 00

    • 認証: FF 00 00 1B 31 32 33 34

  3. メモリブロック:パスワードが正しいメモリブロック(この場合はブロック2)に保存されていることを確認します。

  4. コマンド構造: コマンド構造を再確認し、正しい APDU コマンドが送信されていることを確認します。PWD_AUTHコマンドは次のようになります。

    • PWD_AUTHコマンド:FF 00 00 1B 31 32 33 34

  5. リーダーの互換性: リーダーがNTAG213と互換性があり、PWD_AUTHコマンドをサポートしていることを確認してください。

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎11-21-2025 08:43 PM
更新者: