imx933をレビューしているのですが、M33のデフォルト設定では利用可能なメモリが128KBしかないことが分かりました。imx93 RMによると、BLK_CTRL_S_AONMIXレジスタM33_CFGのDOUBLE_CODEを01に設定することで、2つの128KBブロックを結合できることがわかります。
この例はありますか?SDK内のリンカースクリプト(SDK_2_16_000_MCIMX93-EVK)は128kを超えるものを使っておらず、SDKの例やデモにもこの点の言及は見つかりません。
これをどのように活用すればよいでしょうか?単にレジスタをinit/resetに設定し、リンカースクリプトを修正するだけでしょうか?
こんにちは、 @Manuel_Salas さん
TCMをコードメモリとして使用することに関する議論を読みました。
別の選択肢についてお伺いしたいのですが、256KBのTCMを追加のデータメモリとして使用することは可能でしょうか?
これには、m33_cfg[tcm_size] = 0b10 に変更することが含まれます。(DOUBLE_DATA_TCM)
TCMをクリアしてECC用に初期化するために、m33_prepare()関数にパッチを適用し、レジスタを変更して0x20200000領域をゼロにしました。
U-BootとLinuxカーネルは警告やエラーなしに起動します。しかし、remoteprocを使用してファームウェアを起動すると、エラーメッセージが表示されることなくシステム全体が再起動してしまいます。
この問題を解決するためのアドバイスはありますか?
よろしくお願いいたします。
こんにちは、
私たちはMLアプリケーション用にNPUを使っており、Ethosが必要です。しかし、私たちの低レベルアプリケーションはM33コア上で動作しています。既存のethous_rpmsg_appに統合しようとしていますが、既に多くのメモリを消費しています。メモリ容量を128Kから256Kに増やす必要があります。その方法を教えてください。
デモ例 m33_sdk_work/boards/mcimx93evk/demo_apps/ethosu_apps_rpmsg のメモリ消費量 -
2025-03-13 16-48-10 のスクリーンショット.png
こんにちは、 @TRX_Ivan さん。
お元気でお過ごしのことと思います。
TCMとM33コアには問題があります。なぜならM33 SDKイメージはROMコードから起動しなければならず、システムはシステムTCMを使ってスタックを保存しているからです。
残念ながら、256KBのコードTCMを直接使用するための回避策はありません。
よろしくお願いいたします。
サラス。