2034384_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2034384_ja-JP

2034384_ja-JP

バグレポート:JN5189DK6 ZCL OTAコードでエンドポイントIDの代わりにエンドポイントインデックスが使用される

ZCL コードは、エンドポイント インデックスを内部的に使用し ( インデックスは psZCL_Common->psZCL_EndPointRecord)、 eZCL_SearchForEPIndexu8ZCL_GetEPIdFromIndex による登録時に指定された ID 間でマップします。

現在の ZCL OTA コードでは、ID が 2 つの場所で予期されるインデックスが誤って使用されています。これが引き起こす問題は、エンドポイント ID が連続し、1 から始まる場合に隠されます。

細部:

- SDK バージョン: 2.6.15
- JN5189DK6/middleware/wireless/zigbee/ZCL/Clusters/OTA/Source/OTA.c (英語)


//
// The u8SourceEndPointId > u8ZCL_GetNumberOfEndpointsRegistered
// range check is incorrect and needs to be removed
//

PUBLIC  teZCL_Status eOtaFindCluster(
                                uint8                           u8SourceEndPointId,
                                tsZCL_EndPointDefinition      **ppsEndPointDefinition,
                                tsZCL_ClusterInstance         **ppsClusterInstance,
                                tsOTA_Common                  **ppsOTACustomDataStructure,
                                bool_t                          bIsServer)
{
    if(u8SourceEndPointId > u8ZCL_GetNumberOfEndpointsRegistered())
    {
        return(E_ZCL_ERR_EP_RANGE);
    }

    // check EP is registered and cluster is present in the send device
    if(eZCL_SearchForEPentry(u8SourceEndPointId, ppsEndPointDefinition) != E_ZCL_SUCCESS)
    {
        return(E_ZCL_ERR_EP_RANGE);
    }

    if(eZCL_SearchForClusterEntry(u8SourceEndPointId, OTA_CLUSTER_ID, bIsServer, ppsClusterInstance) != E_ZCL_SUCCESS)
    {
        return(E_ZCL_ERR_CLUSTER_NOT_FOUND);
    }

    // initialise custom data pointer
    *ppsOTACustomDataStructure = (tsOTA_Common *)(*ppsClusterInstance)->pvEndPointCustomStructPtr;
    if(*ppsOTACustomDataStructure==NULL)
    {
        return(E_ZCL_ERR_PARAMETER_NULL);
    }

    return(E_ZCL_SUCCESS);
}

//
// FIXED
//

PUBLIC  teZCL_Status eOtaFindCluster(
                                uint8                           u8SourceEndPointId,
                                tsZCL_EndPointDefinition      **ppsEndPointDefinition,
                                tsZCL_ClusterInstance         **ppsClusterInstance,
                                tsOTA_Common                  **ppsOTACustomDataStructure,
                                bool_t                          bIsServer)
{
    // check EP is registered and cluster is present in the send device
    if(eZCL_SearchForEPentry(u8SourceEndPointId, ppsEndPointDefinition) != E_ZCL_SUCCESS)
    {
        return(E_ZCL_ERR_EP_RANGE);
    }

    if(eZCL_SearchForClusterEntry(u8SourceEndPointId, OTA_CLUSTER_ID, bIsServer, ppsClusterInstance) != E_ZCL_SUCCESS)
    {
        return(E_ZCL_ERR_CLUSTER_NOT_FOUND);
    }

    // initialise custom data pointer
    *ppsOTACustomDataStructure = (tsOTA_Common *)(*ppsClusterInstance)->pvEndPointCustomStructPtr;
    if(*ppsOTACustomDataStructure==NULL)
    {
        return(E_ZCL_ERR_PARAMETER_NULL);
    }

    return(E_ZCL_SUCCESS);
}

及び



Re:バグレポート:JN5189DK6 ZCL OTAコードでエンドポイントIDの代わりにエンドポイントインデックスが使用されています

これが2番目のアイテムです。システムは、約30秒であるにもかかわらず、メッセージを編集する時間がなくなったと言います。

//
// The *eOtaTimeUpdate* function expects an endpoint ID, not an index
//

PUBLIC  void vOtaTimerClickCallback(tsZCL_CallBackEvent *psCallBackEvent)
{
#if (defined(OTA_SERVER) && defined(OTA_PAGE_REQUEST_SUPPORT)) || defined(OTA_CLIENT)
    int i;
    uint8 u8NumberOfendpoints;
    u8NumberOfendpoints = u8ZCL_GetNumberOfEndpointsRegistered();

    // find price clusters on each EP - if any
    for(i=1; i<(u8NumberOfendpoints+1); i++)
    {
        // deliver time to any EP-server/client
        eOtaTimeUpdate(i, TRUE, psCallBackEvent);
        eOtaTimeUpdate(i, FALSE, psCallBackEvent);
    }
#endif
}

//
// FIXED
//

PUBLIC  void vOtaTimerClickCallback(tsZCL_CallBackEvent *psCallBackEvent)
{
#if (defined(OTA_SERVER) && defined(OTA_PAGE_REQUEST_SUPPORT)) || defined(OTA_CLIENT)
    int i;
    uint8 u8NumberOfendpoints;
    u8NumberOfendpoints = u8ZCL_GetNumberOfEndpointsRegistered();

    // find price clusters on each EP - if any
    for(i = 0; i < u8NumberOfendpoints; i++)
    {
        uint8_t u8EndpointId = u8ZCL_GetEPIdFromIndex(i);
        // deliver time to any EP-server/client
        eOtaTimeUpdate(u8EndpointId, TRUE, psCallBackEvent);
        eOtaTimeUpdate(u8EndpointId, FALSE, psCallBackEvent);
    }
#endif
}
タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎11-22-2025 06:07 AM
更新者: