2033981_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2033981_ja-JP

2033981_ja-JP

MCXC041 最小限の回路図(32.768 RTC?)

新しいMCXC041のシンプルさのように

evkitにはRTCクリスタルがあることに注意しましたが、それはオプションだと思いますが、どのようなシナリオで必要なのかを理解したいと思います。私は主に、gpio -> uartメッセージでウェイクで可能な限り低い消費電力を求めています。厳密なタイミング要件はありません。

MCXCRe:MCXC041最小限の回路図(32.768 RTC?)

Hi dav1,

MCXC041オンチップRTCのプレシジョンはそれほど高くありません。温度、電圧変動などのいくつかの要因の影響を受ける可能性があります。外部RTCは、より安定した正確なクロックを提供できます。
したがって、ユーザーのアプリケーションで高精度RTCが必要な場合は、外部RTCクロックを使用することをお勧めします。

お役に立てば幸いです。

張 俊

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎01-05-2026 03:34 AM
更新者: