K32W041 または K32W061 プロセッサのエラータ文書は存在しますか?
ハードウェアにどのような問題があるのかを知りたいので、より安定した製品を作ることができます。
私が知っている例と、そのような文書を公開するのに十分な理由となる例:
- ブラウンアウト検出には CPU をリセットする機能がありますが、ハード リセットまたは PAD RSTN まで CPU は永久にリセットされたままになります。これにより、このリセット機能は安全機能として(ほとんど)役に立たなくなります。
- 同期ADCはサポートされていませんか?ADC の同期モードがサポートされていないという強いヒントがあります。K32W061.h の ASYNMODE のコメントを参照してください。
ASYNMODE - クロックモードを選択します。0: 同期モード。サポートされていません。
しかし、ユーザーマニュアルUM11323 rev. 1.2 (NXP の Web サイトからの最新版) には、「同期モードと非同期モードの 2 つのクロッキング モードが利用可能です」と記載されています。
おかげで、ドキュメントが見つからないのは愚かだと感じていましたが、1か月未満前のようです。