2032697_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2032697_ja-JP

2032697_ja-JP

LS1046A PCI-E MSI割り込みをいくつサポートできますか?

Hi NXP,

LS1046A PCI-E MSI割り込みをいくつサポートできますか?LS1046Aリファレンスマニュアルを読みました。私は決定的な答えを見つけることができませんでした。どんなポインタでも大歓迎です。


ありがとうございました。

LS1046A 

Re:LS1046A PCI-E MSI割り込みをいくつサポートできますか?

AEチームに確認しました。

LS1046A は 128 の MSI 割り込みをサポートします。「各SCFG_GnMSIRレジスタは最大32個の割り込みをサポートできる」という理解は正しいです。32 x 4 = 128フィート。

Re:LS1046A PCI-E MSI割り込みをいくつサポートできますか?

各PCI-Eコントローラーに256のMSI割り込みがある部分を理解するのを手伝ってもらえますか?

図25-1によると、3つのSCFG_GnMSIIRレジスタがあります。コントローラーごとに 1 つのSCFG_GnMSIIRレジスタがあると仮定します。各レジスタには、4 つの SCFG_GnMSIR レジスタが関連付けられています。

各SCFG_GnMSIRレジスタは、最大32の割り込みをサポートできます。32 x 4 = 128です。

おそらく、いくつかの情報を見逃していたと思います。手伝ってもらえますか?


ありがとうございます


Re:LS1046A PCI-E MSI割り込みをいくつサポートできますか?

各 PCIe コントローラーには 256 MSI 割り込みがあります。各MSIコントローラーは、GICに対して4つのSPI割り込みを生成できます。

ドライバーは、PCIe コントローラーごとに最大 12 個の SPI 割り込みを割り当てることができます。

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎01-05-2026 12:57 AM
Updated by: