2032140_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2032140_ja-JP

2032140_ja-JP

PCF85363は常に3秒先を走ります

コミュニティの皆さん、こんにちは。
PCF85363を購入し、テスト中です。
残念ながら、1日あたり3秒先を走っています。

時計を調整するためにさまざまな設定を試しました。残念ながら成功しませんでした。また、クォーツにコンデンサー(33pfと47pF)を取り付けました。成功もしません。
最初は時計が遅れていましたが、今では常に先を進んでいます。

何が間違っているのですか?


草々

パトリック・ドレガー

Re:PCF85363は常に3秒先を走ります

標準クロッククォーツ、32.768kHz、12.5の負荷容量。

Re:PCF85363は常に3秒先を走ります

こんにちはトーマス、
オフセットキャリブレーションができることは知っています。ただ避けたかっただけです。

追加のコンデンサでごまかすためだったかもしれません。

そしてもう一つ。これは、私が発振器で測定した中で最高の1Hzクロックです。0.9Hzはありません。安定した1Hz。

Re:PCF85363は常に3秒先を走ります

こんにちは
クロッククォーツは12.5pFで使っています。
私はすべての構成を試しました。クォーツまで交換しちゃいました。

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎11-21-2025 08:50 PM
更新者: