2029932_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2029932_ja-JP

2029932_ja-JP

BSP42 イメージのフラッシュ後に S32G499ARDB3 でイーサネット インターフェイスが検出されない

皆さん、こんにちは。
BSP42 イメージをビルドしてフラッシュした後、S32G499ARDB3 ボードのイーサネット インターフェイスで問題が発生しています。問題の詳細は次のとおりです。

  1. ハードウェアのセットアップ:

    • ボード:S32G499ARDB3

    • 物理接続:ボードはイーサネットケーブルを介してルーターに接続され、ボード上のイーサネットLEDが点灯します。

  2. 問題の説明:

    • eth0 link が検出されていません。

    • /etc/network ディレクトリにinterfaces ファイルはありません。

    • ネットワークに到達できず、ボードにIPアドレスが割り当てられていません。

  3. 実施した手順:

    • BSP42イメージを正常にビルドしてフラッシュしました。

    • 物理的なEthernet接続(ケーブルとルータ)を確認。

    • ifconfig コマンドを使用して eth0 interface が存在するかどうかを確認し、eth0 が割り当てられていない IP を見つけました

      問:

      • BSP42 イメージのフラッシュ後またはフラッシュ前にイーサネット インターフェイスを有効にするために必要な追加の設定はありますか。

      • S32G499ARDB3ボードの /etc/network/interface file を生成または設定するための特定の手順はありますか?

      • このボードのイーサネット接続に関する既知の問題や回避策はありますか?

      前もって感謝し、どんな助けでも感謝されます

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎11-22-2025 06:13 AM
Updated by: