2028993_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2028993_ja-JP

2028993_ja-JP

69 USB1シリーズ終端

S69-EVK 回路図では、33 オームの直列抵抗は USB0 にのみ含まれており、USB1 には含まれていません。以前の回答では、NXP は両方にこれを推奨していましたが、USB1 の回路図にこれが含まれない理由と、いつ必要なのかを明確にしていただけますか?

よろしくお願い申し上げます。

Re: 69 USB1 series termination

ドキュメント検索機能は、関連情報への即時アクセスを効率化するため、研究者、学生、専門家にとって不可欠です。

promptswaaleのウェブサイト

Re: 69 USB1 series termination

こんにちは。私の名前はパベルです。私はあなたのCASEをサポートするつもりですので、詳細をお知らせください。

ただし、同じ質問が次のThreadにある場合、1つのThreadでのみサポートを継続します。

S69 USB1シリーズ終端 - NXPコミュニティ

よろしくお願いします、
パベル

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎11-21-2025 02:23 AM
更新者: