2028300_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2028300_ja-JP

2028300_ja-JP

Codewarrior Flash Programmer Iconがソフトウェアに付属していません

Hi,

私はcodewarrior Studio Qoirq LSシリーズソフトウェアを使用してNORフラッシュでubootをフラッシュしています、私はコードウォリアーTAPデバッガを介して接続することができますが、私はNXPサイトからダウンロードしたソフトウェアで無効になっているフラッシュプログラマを使用することはできません。JPEG画像を赤丸で囲んだ画像を添付しました。ここで何が足りないのかわかりません。どうぞ手を貸して下さい。I am trying to flash the UBOOT(.PBL)、他のバイナリの組み合わせをNor flashにします。


red circle flash icon not workingred circle flash icon not working赤い丸のフラッシュアイコンが機能しない


ありがとうございます

ゴピ・クリシュナ・M

Re:Codewarriorフラッシュプログラマアイコンはソフトウェアに付属していません

Hi @gkrishna,

私があなたの問題に取り組んでいることをあなたに知らせるために、何か更新があるときは、あなたに知らせます

よろしくお願いします。


タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎01-06-2026 01:40 AM
更新者: