2027440_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2027440_ja-JP

2027440_ja-JP

S32K311_LPUART1_LIN_CLOCK

Hi,

LPUART0とLPUART1を使用して、LPUART_LINペリフェラルを介して2つのLINトランシーバーを読み取ろうとしています。Uart0によると、すべてがスムーズに実行されていますが、UART1については、UARTクロックについて質問があります。

リファレンス マニュアルでは、s32k311 では UART0 と UART1 は AIPS_PLAT_CLK でクロック供給され、私の場合は 60MHz に設定されていると記載されています。

arnau_sastre_doga_0-1736844579139.png

一方、s32k311のprocesorエキスパートウィンドウでは、LPUART1が30MHzに設定されているAIPS_SLOW_CLKに設定されていることがわかります。

arnau_sastre_doga_1-1736844777463.png

ペリフェラルを設定すると 30MHz のクロックを使用しますが、プロトコル トレースを分析すると、UART0 と同じバウダレート設定ですべてのデータを含む LIN スレーブ RX メッセージを受信できますが、マスターからヘッダーが送信されたときに TX メッセージを送信できないため、実際には 60MHz で進行していると思います。

これはエラーですか?

サポートしてくれてありがとう!

日時:S32K311_LPUART1_LIN_CLOCK

残念ながら、そのようなドキュメントはなく、プロジェクトのRTDを更新することはできません。

S32DS IDE 3.5 の新しいインスタンスを新しいディレクトリにインストールすることをお勧めします。

次に、RTD 5.0.0 を新しい IDE にのみインストールし、古いプロジェクトと RTD 3.0.0 を古い IDE インストールに保持します。RTD 5.0.0 プロジェクトを構成したら、カスタム コードをコピーします。


よろしくお願いします。

Daniel

日時:S32K311_LPUART1_LIN_CLOCK

ところで、プロジェクトのRTDのアップグレードに関するドキュメントはありますか?

ある更新から別の更新に移行する際の混乱を避けると便利です。


感謝!

日時:S32K311_LPUART1_LIN_CLOCK

Hi,

RTD 3.0.0を使用していますが、したがって、さらなる更新でこれが修正されたことは理にかなっています。

ご不便をおかけして申し訳ありませんが、最後のRTDをダウンロードします。


感謝!

日時:S32K311_LPUART1_LIN_CLOCK

Hi @arnau_sastre_doga,

RTD バージョンが指定されていません。

しかし、最新のRTD 5.0.0は正しいです。

danielmartynek_0-1736856887084.png


Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎01-06-2026 01:13 AM
Updated by: