2026024_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2026024_ja-JP

2026024_ja-JP

MCUXpresso SDK: CMake の使用方法 - パート II

MCUXpresso SDK CMakeプロジェクトの概要

joseOcampoHernandez_0-1736534329124.png


CMakelists.txtファイル(上図)は、CMakeがプロジェクトビルドを構成するために使用されます。これは、インクルード、プロジェクトなどの標準CMake関数の両方を含むテキストファイルです。ただし、MCUXpresso SDK にあるプロジェクトには、MCUXpresso CMake 拡張機能もあります。

上記のファイルには、2 つの MCUXpresso CMake 拡張機能が表示されています。

  1. mcux_add_source - プロジェクトのソースファイルへのパスを指定します。
  2. mcux_convert_binary - 出力バイナリ形式を指定します。

この MCUXpresso CMake 拡張機能の詳細については、オンラインの SDK ドキュメントを参照してください。


CLI を使用したプロジェクトのビルド

環境をセットアップし、MCUXpresso SDK を取得したら、コマンド ラインからプロジェクトをビルドできます。これを行うには、Westコマンドを使用します。まず、お好みのCLIを起動し、MCUXpresso SDKを保存したディレクトリに移動します。

使用可能な West コマンドの完全なリストについては、west -h を実行します。

joseOcampoHernandez_1-1736538108343.png

この課題では、FRDM MCXA153の Hello World サンプルプロジェクトをビルドするだけです。これを行うために、実行するコマンドは次のとおりです。

West Build -B frdmmcxa153の例/demo_apps/hello_world

joseOcampoHernandez_2-1736538231037.png

それを分解する

上記のビルド コマンドは、SDK のルート ディレクトリからビルドされます。この特定のバージョンでは、ルートは mcuxsdk ディレクトリです。MCUXpresso SDK には、さまざまなデバイスでサポートされている多くの例があります。したがって、frdmmcxa153 を -b フラグで指定する必要があります。ビルドはルート ディレクトリから実行されたため、プロジェクトへのパスも指定されました。


MCUXpresso for VS Code
Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎01-05-2026 10:41 AM
Updated by: