MCUXpressoで「Flash Remap Test」の例AN12255SWを実行した後、RT106xを再フラッシュできません。また、再プログラムするために大量消去を行うことができません。MCUXpressoでMCU-Link(LinkServer)デバッガを使用しています。プログラム/一括消去を行おうとすると、0 SWD デバイスが接続されていると表示され、一括消去を実行すると次のシリアル出力が表示されます。
フラッシュ操作「消去」(フラッシュの消去)の実行 - Fri Jan 10 08:57:39 CST 2025
MCU情報を確認しています...
ターゲットをスキャンしています...
フラッシュアクションを実行しています...
MCUXpresso IDE RedlinkMulti ドライバー v11.10 (2024 年 7 月 2 日 19:33:51 - crt_emu_cm_redlink.exe ビルド 741)
( 0) リモート設定の読み取り
WC(03) です。キャッシュはサポートされていません。
C:/Users/.../workspace/flash_remap_test/Debug\MIMXRT1062xxxxA.xml にチップXMLファイルが見つかりました
( 5) リモート設定完了
既存の LinkServer プロセスに再接続しました。
プローブ 1 コア 0 への接続 (外部から起動されたサーバーを使用) は、次のように報告します。
'ええ(42)。コアに接続できませんでした。
再試行。。。
既存の LinkServer プロセスに再接続しました。
サーバは正常ですが、プローブ 1 コア 0 への接続がありません (3 回の試行後) - Ee(42)。コアに接続できませんでした。
=============スクリプト:RT1060_connect.scp =============
RT1060 接続スクリプト
DPID=0BD11477
エラー: Wire Ack Fault - ターゲットが接続されていますか?
エラー: Wire Ack Fault - ターゲットが接続されていますか?
MPU の無効化
エラー: Wire Ack Fault - ターゲットが接続されていますか?
エラー: Wire Ack Fault - ターゲットが接続されていますか?
768KB OC RAM、128KB I-TCM、128KB D-TCM の FlexRAM の構成
エラー: Wire Ack Fault - ターゲットが接続されていますか?
エラー: Wire Ack Fault - ターゲットが接続されていますか?
エラー: Wire Ack Fault - ターゲットが接続されていますか?
終えた
============= スクリプト終了=============================
接続に失敗しました: Ee(42)。コアに接続できませんでした。
チップのデバッグポートに接続されていません
(100) ターゲット操作の失敗
操作ができません!
コマンドが終了コード 1 で失敗しました
以前に再フラッシュの問題に遭遇したことがありますが、通常はチップを消去してから再度プログラミングすることで解決します。これから回復してAN12255SWを再度テストする方法はありますか?
ありがとうございます
気にしないでください、LPUART1が使用されているのがわかります。ブートモードピンを設定した後、MCUをシリアルダウンロードに設定し、リセットして再度プログラムすることができました。感謝!