2025900_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2025900_ja-JP

2025900_ja-JP

PWMを使用したVboost(手動)ヒステリシスなし

ファクトシート/PT2000A4FS.pdfに記載されているように、Vboost DCDCジェネレータの手動制御またはPWM制御を使用するSD6 MC33816 PT2000またはPT2001用のファームウェアコードを作成した人はいますか?唯一の指針は、インジェクターコードに似ているはずだが、低側のみであり、電圧制御と電流制御の両方が必要だということだ。

ソレノイドコントローラーRe: Vboost using PWM (manual) NOT hystereticこんにちは、Fastさん。例を教えていただきありがとうございます。DRAM内のpwm_tonとpwm_toffの値は何ですか?あなたのコードを試しましたが、なぜ私の場合VboostがVBOOT_H(65Vと定義されている)に達しないのか不思議に思っていますRe: Vboost using PWM (manual) NOT hysteretic

今のところは大丈夫です。はい、添付ファイルにはVboost生成の「マニュアル」方法が示されており、マイクロコードでLS7のオン・オフが行われます。

そろそろ閉店しましょうか?他に質問はありますか?

Re: Vboost using PWM (manual) NOT hysteretic

直接メールを [email protected] に送ってください 。この件についてはいつも彼と話し合ってきました。

Re: Vboost using PWM (manual) NOT hysteretic

上記の説明は、あなたが言及された手動PWMと何か関係がありますか?

Re: Vboost using PWM (manual) NOT hysteretic

こんにちは、グオウェイスン

はい、PT2001/MC33816にはハードウェアが内蔵されています。LS7のみがVFM(可変周波数モード)、ヒステリシス電流制御、または非同期位相と呼ばれる機能を備えています。私が完全に理解できない理由で、このモードには問題があります。このモードは、負荷によって消費される電流によるVboostの変動に敏感であるか、Vboostから供給される負荷の電流制御に問題があるかのどちらかです。どうやら、リザーバーコンデンサを直接接地し、Vboostの電流検出を回避すれば、感度は低下しないようだ。それはブースかもしれない。手動PWMモードのコーディングにより、その状況は回避されています。同じ機能に複数の名前を呼ぶと、これらの強力なソレノイドコントローラは不必要に複雑に感じられがちですが、続ければ必ず報われます。同期フェーズは基本的にオフです。その方がずっとシンプルに聞こえます。

Fast_0-1737539689581.pngFast_0-1737539689581.pngFast_0-1737539689581.png


Re: Vboost using PWM (manual) NOT hysteretic

guoweisun_0-1737510763987.pngguoweisun_0-1737510763987.pngguoweisun_0-1737510763987.png

しかし、Vboostは同期モードと非同期モードの両方を使用して実装されます。

あなたの言っていることが理解できませんでしたし、それがチップ内部の機能なのか、それとも別の方法なのかもわかりませんでした。

Re: Vboost using PWM (manual) NOT hysteretic

理由は「 PT2001でVboostが抑制される理由」を参照してください。

つまり、Vブーストが低い場合に内側のループがPWMを処理し、オン時間に制限があります。LS7を直接制御するため、ノイズの影響を受けやすい非同期ハードウェアは使用していません。通常のスイッチオフは電流に達した時です。そして、時間通りに下り坂を進む。Vboost の目標値に達すると、Vboost が低くなりすぎるまで外側のループは停止します。

Vboostの抑制は不要であるため、参照した投稿を参照してください。

コードの使用は自己責任でお願いします!

Re: Vboost using PWM (manual) NOT hysteretic

ここでコードの詳細を紹介または説明していただけますか?

Re: Vboost using PWM (manual) NOT hysteretic

PT2001については、添付の私の解答をご覧ください。ご意見をお聞かせください。

@guoweisun @RafaR


Re: Vboost using PWM (manual) NOT hysteretic

HI Fast

これらの部品ソフトウェアはすべてこちらに一覧です:

guoweisun_0-1736732852841.pngguoweisun_0-1736732852841.pngguoweisun_0-1736732852841.png

PT2000 3/4/6シリンダーエンジン評価ボード |NXPセミコンダクターズ


お役に立てれば幸いです!


BR

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
土曜日
更新者: