我使用S32k118,没有外部晶体振荡器,所以我使用内部时钟。
问题是系统在调试模式下运行良好。如果关闭电源,然后打开电源,它就不能正常运行。
附件是时钟配置。使用内部时钟有什么特殊之处吗?你能给我一些支持吗?
非常感谢!
解决了,非常感谢!
嗨剑锋2,
如果您使用的是S32K1 SDK,请检查“ START_FROM_FLASH ”符号是否丢失?参考讨论: S32K188 使用调试器运行,但不能
如果您怀疑时钟不准确,请通过 CLKOUT 引脚观察内部时钟的频率。
此致,
罗宾
--------------------------------------------------------------------------------
笔记:
- 如果这篇文章回答了您的问题,请点击“接受为解决方案”按钮。谢谢你!
- 我们会关注上次发帖后七周的帖子,之后的回复将被忽略
如果您稍后有相关问题,请打开一个新线程并参考已关闭的线程。