2025398_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2025398_ja-JP

2025398_ja-JP

CanbusのアクティベーションMCXN947

FRDM-MCXN947 canbus ループ バックの例を、canbus データを送受信するための出発点として使用しています。

しかし、ループバックを無効にしてピンをミックスすると、MCUはまだcanbusピンに接続されていないようです。

データ出力がオシロスコープで検出されません。


ループバックの例で他の缶ノードと通信できるようにするために、gが欠けているものが他にありますか?

通信&制御(I3C |I2Cの |SPIの |フレックスキャン |イーサネット |FlexIOの)MCXNRe:MCXN947 canbusアクティベーション私も同じことを行いましたが、デモの前半に理解できないコードが少しありました。
缶Trancieverのデータシートを見た後、初期化機能が留まる必要があることがわかりました。

Re:MCXN947 canbusアクティベーション

Hi @stevenlutz 

割り込みデモを変更しました。

拡張缶とディスエーブル缶FDを切り替えました。

Harry_Zhang_0-1736739532787.pngHarry_Zhang_1-1736739621014.pngHarry_Zhang_2-1736739637820.pngHarry_Zhang_3-1736739882080.png

CANバスでデータ伝送が行われていることがわかります。

BR

ハリー

Re:MCXN947 canbusアクティベーション

私は3つのCANデモをすべて見ました。
ループバック デモをネットワーク上でアクティブにしても、ループバック モードを無効にすると機能しません。
その理由を教えてください。

また、割り込みデモでは、拡張 can に切り替えて can FD を無効にするときに、データをワイヤに格納しません。



 

Re:MCXN947 canbusアクティベーション

Hi @stevenlutz 

FRDM-MCXN947ボードを使用して他のCANノードと通信したい場合は

flexcan 割り込みのデモを参照してください。

Harry_Zhang_0-1736494947869.png

これがお役に立てば幸いです。

BR

ハリー

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎01-05-2026 01:48 AM
更新者: