你好,我正在 i.MX 93 EVK 上开发一个应用程序。 对于在设备上运行时计算要求相对较低的以下建议,我将不胜感激。我使用的是 i.MX 93 双核 1.7GHz。
我在寻找以下方面的建议
嘿 Laurent_P您能分享一下如何在 i.MX93 的 NPU 上实现 Whisper tiny.en TFLite 模型吗?我一直在找这个东西,它对我的开发工作大有帮助。我能够将模型转换为 TFLite INT8,但 NPU 并不完全支持所有 Whisper 操作,因此我必须在 CPU 上使用 float32 模型。
谢谢
在 i.MX93 上,我们启用了 Whisper ASR(微型、基本型、小型)和 Moonshine ASR(微型和基本型)。
我们将于 7 月中旬首先通过 GStreamer 提供 Whisper ASR 语音插件。
对于 TTS,我们启用了 ViTS TTS。对于 LLM,我们可以运行小型 LLM,如多瑙河 0.5B。
同时,我们在 i.MX95 上运行了完整的 eIQ Gen Al 流程管道(唤醒词、ASR、LLM、RAG、TTS): https://github.com/nxp-appcodehub/dm-eiq-genai-flow-demonstrator?tab=readme-ov-file