こんにちは。i.MX 93 EVK でアプリケーションを開発しています。デバイス上で実行する際に比較的低いコンピューティング要件を持つ以下のものについて推奨事項をいただければ幸いです。私はi.MX 93 デュアルコア 1.7GHz を使用しています。
私は以下の推奨事項を探しています
Laurent_P さん、Whisper tiny.en TFLite モデルを i.MX93 の NPU にどのように実装したか教えていただけますか?私は長い間これを探していましたが、これは開発に本当に役立つでしょう。モデルを TFLite INT8 に変換することはできましたが、NPU はすべての Whisper 操作を完全にサポートしていないSO、CPU では float32 モデルを使用する必要があります。それを変換して NPU で使用することは可能ですか?
ありがとう
こんにちは@QuantumPath
i.MX93 では、Whisper ASR (tiny、base、small) と Moonshine ASR (tiny と base) が有効になっています。
まず、7 月中旬までに Whisper ASR を GStreamer 経由で音声プラグインとして提供します。
TTS については、ViTS TTS を有効にしました。LLM の場合、Danube 0.5B のような小さな LLM を実行 CAN。
並行して、i.MX95 上で実行される完全な eIQ Gen Al フロー パイプライン (ウェイク ワード、ASR、LLM、RAG、TTS) がここにあります: https://github.com/nxp-appcodehub/dm-eiq-genai-flow-demonstrator?tab=readme-ov-file
こんにちは、
i.MX93 CPU で Whisper ASR を実行できます。NPU を有効にしませんでした。i.MX95 では、CPU と NPU の両方で Whisper ASR を実行できます。