2024610_ja-JP

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

2024610_ja-JP

2024610_ja-JP

MCX-C44XコントローラのUARTブートローダーを使用してプログラムするために利用できるソフトウェアツールは何ですか?

こんにちは、
UARTブートローダーインターフェースを使用してMCX-C444VLH部品にファームウェアをフラッシュする必要があります。

では、これに使用できるソフトウェア ツールは何でしょうか。


よろしく
シヴァージー

MCX CRe: what are the software tools available to program using UART bootloader in MCX-C44X controllers

こんにちは@shivajiyannaboina_tfs

MCXC デバイスの場合、SEC ツールはデバイスがブートローダ モードに入った後にのみ操作を実行できます。
デバイスをブートローダ モードにする必要がある場合、SEC ツールはこの手順を実行できません。
ブートローダー モードに入る 2 つの方法については、以下のリンクを参照してください。

MCX C:ファームウェア更新のためのROMブートローダーへの入り方

Celeste_Liu_0-1768906758445.png



一括消去方法を使用する方が推奨される方法です。

お役に立てれば幸いです。

BR

セレステ

Re: what are the software tools available to program using UART bootloader in MCX-C44X controllers

こんにちは、
MCX-C44X部品をプログラムするためのMCUXPressoセキュアプロビジョニングツールがあることは知っています。
デバイスをブートローダ モードにするには、何らかの手順に従う必要がありますか、それとも MCUXPresso セキュア プロビジョニング ツールがこれらすべてのことを処理しますか?

これについて助けていただけませんか?

Re: what are the software tools available to program using UART bootloader in MCX-C44X controllers

こんにちは@shivajiyannaboina_tfs

ご投稿ありがとうございます。blhost を使用して、MCX-C444 にファームウェアをプログラムできます。blhost アプリケーションは、ホスト コンピュータ上で使用され、Kinetis ブートローダの実装を実行している NXP プラットフォームにコマンドを発行します。

BLHOST のダウンロードリンク: blhost 。Kinetis blhost ユーザーズ ガイドは、 KBLHOSTUGで参照できます。

BLHOST に加えて、Secure Provisioning SDK (SPSDK) に基づいて開発されたフラッシュ ツール スクリプトも利用できます。このスクリプトは、MCU が ROM ブートローダに入った後にイメージ ファイルをフラッシュに直接フラッシュすることができます。さらに、BLHOST の API を統合します。具体的な詳細については、SPSDK の公式 Web サイトを参照してください。

はじめに — SPSDK ドキュメント

お役に立てれば幸いです。

よろしくお願いいたします。

セレステ


--------------------------------------------------------------------------------------------------------
注: この投稿が質問の答えである場合は、「解決策として承認」ボタンをクリックしてください。ありがとう!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

标记 (1)
无评分
版本历史
最后更新:
‎01-21-2026 02:28 AM
更新人: