2023979_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2023979_ja-JP

2023979_ja-JP

i.MX93 EVK:電源

NXPコミュニティの皆さん、こんにちは。
私はiMX93 EVKを使用していますが、開発ボードに電源が含まれていなかったため、使用している電源でいくつかの電源の問題に直面しています。
私はビデオを見ました はじめに、そして彼らは添付の写真に示されているポーア供給を使用していました。
その電源のリファレンス、またはiMX93 EVKに適した電源だけを教えてください。
よろしくお願いいたします!

日時:i.MX93 EVK:電源こんにちは@Chavira
これらの情報を提供していただきありがとうございます。
電源を購入するためのリンクを教えてください。
よろしくお願いいたします!
Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎11-21-2025 11:58 AM
Updated by: