Hi,
我正在尝试使用 GD 25Q128ESIG QSPI 闪存芯片刷新定制电路板。
我假设我需要以不同的方式配置它:但我不确定如何配置。我尝试使用不同的名称来选择不同的 xml 配置。但 GD 现有的选项不起作用。这个错误确实与此有关吗?我需要做什么才能修复此错误并使其正常运行?
fl.add_device({"alias": "qspi", "name": "GD5F1GQ4", "address": 0x40000000, "ws_address": 0x10000000, "ws_size": 0x1FFFF, "geometry": "8x1", "controller": "SPI"})Rinke_0-1736328840797.png
请从 NXP 公共网站下载“CodeWarrior for ARMv8 Flash Programmer SDK _b200701_P2”。我也将其附于您。
请打开 CodeWarrior IDE 并从帮助->安装新软件->添加->存档安装此补丁。
您将在以下位置找到所需的文件夹 C:\Freescale\CW4NET_v2020.06\CW_ARMv8\ARMv8\CodeWarrior_Examples\FlashSDK。
安装成功后,在C:\Freescale\CW4NET_v2020.06\CW_ARMv8\ARMv8\CodeWarrior_Examples\FlashSDK\Documentation中找到AN5398
请遵循 AN5398
将设备添加到 ARMv8 处理器的 CodeWarrior Flash 编程器
定制板主要基于 RDB 板,使用 LS1046A。
您能否分享一下您使用的处理器?
谢谢!