你好
我正在使用 IMXRT1062 控制器设计新产品。我已经与 SRAM 连接并验证它正在工作。我现在还计划与 SDRAM 接口,以便可以根据需要访问 SRAM 和 SDRAM。
是否可以使用 IMXRT1062 与 SRAM 和 SDRAM 连接?
你好@VishalAvg ,
感谢您对 NXP MIMXRT 系列的关注!
是的,这可以通过 SEMC 来完成。SEMC 是一款针对高性能和低引脚数而优化的多标准存储器控制器。它可以通过共享地址和数据引脚在同一应用中支持多个外部存储器。支持的接口包括 SDRAM、NOR 闪存、SRAM、NAND 闪存和 8080 显示接口。
此致,
加文