次 UG10164 v.LF6.6.52_2.2.0sdkをビルドしようとしましたが、QAエラー[すでに削除されています]を受け取りました。
どなたかそれを修正する方法のアイデアはありますか?
PC: ubuntu20.04 x86_64
1. ビルド環境を初期化します。
$ repo init -u https://github.com/nxp-imx/imx-manifest -b imx-linux-scarthgap -m imx-6.6.52-2.2.0.xml
$ repo sync
$ DISTRO=fsl-wayland MACHINE=imx8dxl-b0-lpddr4-evk ソース imx-setup-release.sh -b build-imx8dxl-b0
2. ビルド:
$ bitbake core-image-minimal -c populate_sdk
QA error:
エラー:ptest-runner-2.4.5 + git-r0 do_package:QAの問題:ptest-runnerからのファイル「/ usr / bin / ptest-runner」はすでに削除されているため、将来のデバッグが妨げられます。[剥が済み]
エラー:ptest-runner-2.4.5 + git-r0 do_package:致命的なQAエラーが見つかり、タスクに失敗しました。
エラー: 失敗のログ ファイルが /work/QNX/imx-yocto-bsp/build-imx8dxl-b0/tmp/work/cortexa35-fsl-linux/ptest-runner/2.4.5+git/temp/log.do_package.2700152 に保存されています。
エラー:タスク(/work/QNX/imx-yocto-bsp/sources/poky/meta/recipes-support/ptest-runner/ptest-runner_2.4.5.bb:do_package)が終了コード「1」で失敗しました
ご返信ありがとうございます。
このQAはUbuntu20.04で発生しましたが、Ubuntu22.04では発生しませんでした。
理由はわかりませんが、OSのバージョンが原因のようです。
INSANE_SKIPを追加すると ptest-runner でスキップできますが、この問題のあるパッケージはたくさんあります。
したがって、最善の方法はOSバージョンを更新することかもしれません。
Hello,
QA エラーは、バイナリが早すぎるために削除され、デバッグがブロックされるために発生します。レシピで既にストリップされているチェックをスキップするか、ビルド中にストリッピングを停止することで修正できます。レシピに INSANE_SKIP_${PN} = "already-stripped" を追加して再構築するだけです。
Hi,
私は、あなたが取ったのと同じステップで再び構築しようとします、それは成功です。
注: ユニネイティブ バイナリ shim http://downloads.yoctoproject.org/releases/uninative/4.6/x86_64-nativesdk-libc-4.6.tar.xz;sha256sum=... のフェッチ(最初にPREMIRRORSを確認します)
Sstateの概要:募集2888ローカル0ミラー0見逃し2888現在の0(0%一致、0%完了)############################### | ETA: 0:00:00
Initialising tasks: 100% |############################################################################################################|時間: 0:00:03
メモ: タスクの実行
警告:gnu-config-native-20240101 + git-r0 do_fetch:URL git://git.savannah.gnu.org/git/config.git;protocol=https;branch=master の取得に失敗しました、可能な場合は MIRRORS を試みます
注:タスクの概要:6495のタスクを試行しましたが、そのうち0は再実行する必要がなく、すべて成功しました。
注: ビルド履歴の書き込み
注:ビルド履歴の書き込みにかかった時間:10秒
概要:3つの警告メッセージがありました。
レシピ「ptest-runner」をクリーニングしてから再構築してみてください。
bitbake -c cleanall ptest-runner
私のホスト:22.04.1-Ubuntu
よろしくお願いします。
Harvey