2021345_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2021345_ja-JP

2021345_ja-JP

AN4849の回路図とコードの不一致

概略図は、2つのインジェクターバンクを示しています。

AはLs1、Ls2、Hs1、Hs2、電流2を使用します

BはLs3、Ls4、Hs3、Hs4、電流1を使用します。

しかし、コードにはSSSC、同じシーケンサー(別名ucore)、同じチャネルを使用するコアがあります。

Channel のコードは、現在の感覚を OSSC と正しく交換します。



日時:AN4849の回路図とコードの不一致

ハイファスト

観察に感謝します、私は特定のレビューを行い、必要に応じて修正プロセスを開始するために対応する専門家に連絡します。


素晴らしい一日を過ごし、幸運を祈ります。

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎11-21-2025 12:05 PM
更新者: