皆様
このメッセージがあなたによく伝わることを願っています。TEA2017のアプリケーションの問題について連絡しています。当社の最終顧客は、入力電圧が275Vacを超えたときに出力をシャットオフすることを求めています。私の設計では、PFC 出力電圧は 385Vdc に設定されています。入力電圧が310Vacを超えると、SNSBOOSTピン電圧は3.0Vになり、その時点でPFCブースト機能は非アクティブになります。ただし、LLCは通常どおり運営されています。
入力電圧が275Vacを超えたときに出力をシャットダウンするという望ましい機能を実現するためのソリューションを探しています。この件について、迅速なご協力をお願いいたします。