2021041_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2021041_ja-JP

2021041_ja-JP

カスタムボードのLPDDR初期チェック

こんにちはチーム、

私たちはIMX-93プロセッサを搭載したカスタムボードを設計しました。取締役会の立ち上げ活動の一環として。LPDDR4eMMC、およびその他の周辺機器をテストする必要があります。イメージをフラッシュしてu-bootステージでテストする方法はありますか。



感謝

Robbi.

Re:カスタムボードのLPDDR初期チェック

おかげで@JosephAtNXP、eMMCおよびQSPI NORフラッシュメモリをテストするサンプルアプリケーションはありますか(mmcまたはddコマンドを使用する代わりに)。



Re:カスタムボードのLPDDR初期チェック

Hi,

NXPセミコンダクター製品にご興味をお寄せいただき、誠にありがとうございます。

DDRをテストするには、i.MX 93用の Config Tools を使用し、タイミングと特性を新しいimx-bootイメージに移植する必要があり、起動はこのインターフェイスを介して行われ、テストは各ブート後にU-bootに到達することです。

eMMC などの他のインターフェースでは、新しい imx-boot イメージをカスタム u-boot で正常に移植すると、ボードで自分のコードをテストできます。ファイルおよび/またはU-bootコマンド(例:mmc 読み取り/mmc 書き込み。

よろしくお願いします。

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎01-05-2026 04:39 AM
Updated by: