2020446_zh-CN

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2020446_zh-CN

2020446_zh-CN

FXPS71407 相对压力值

你好!

我使用的是 FXPS71407!我将数据类型配置为 0x0,即相对压力数据。然后读取 snsdata0,结果是 0x0。但正如数据表如下所示:板处于恒定压力中,16 位寄存器中的数据必须是 0x75C0,但是 0x0。有什么问题吗?

谢谢您!

gangli_weride_1-1735548844485.pnggangli_weride_1-1735548844485.png


Re: FXPS71407 relative pressure value

你好


我仍在与专家联系,让我与你们分享一下信息。

"寄存器 0x40 中不应写入任何内容,这很可能是导致问题的原因"。


希望这些信息对您有所帮助

祝你愉快,好运连连。

Re: FXPS71407 relative pressure value

你好,拉法:

我将数据类型配置为 0x0",配置是指写入寄存器还是写入闪存?:写入寄存器

如果没有写入闪存,能否确认是否向寄存器 0x40 写入了任何内容?

以下是我的设置:

physaddr 为 0x1

所有设置均通过 CRM 命令发送:

DSI3-MasterGen2.exe DSI3da 0 5 8 1000 crm2 0x1 0x8 0x1a 0xf0 0xf8 0
DSI3-MasterGen2.exe DSI3da 0 5 8 1000 crm2 0x1 0x8 0x40 0x00 0xe9 0
DSI3-MasterGen2.exe DSI3da 0 5 8 1000 crm2 0x1 0x8 0x42 0x00 0x14 0
DSI3-MasterGen2.exe DSI3da 0 5 8 1000 crm2 0x1 0x8 0x26 0x1a 0xb8 0
DSI3-MasterGen2.exe DSI3da 0 5 8 1000 crm2 0x1 0x8 0x23 0x0f 0xb9 0
DSI3-MasterGen2.exe DSI3da 0 5 8 1000 crm2 0x1 0x8 0x44 0x10 0x92 0
DSI3-MasterGen2.exe DSI3da 0 5 8 1000 crm2 0x1 0x8 0x44 0x00 0x3c 0

谢谢!

Re: FXPS71407 relative pressure value

你好

我联系了一位专家,他告诉我以下几点。

"我将数据类型配置为 0x0",配置是指写入寄存器还是写入闪存?

如果写入闪存,上述问题同样适用。 (施加到 BUS_I 的电压)

如果没有写入闪存,能否确认是否向寄存器 0x40 写入了任何内容?

如果是,他们能分享设置吗?

您能确认这些信息吗?我将等待您的答复。

Re: FXPS71407 relative pressure value

UF2 没有锁定。寄存器 0x5f 的值为 0x00

Re: FXPS71407 relative pressure value

你好

P_CAL_ZERO 寄存器是 UF2,如果 UF2 被锁定,可能会导致保存数值时出现问题,请检查 UF2 是否被锁定。

RafaR_0-1735588291638.pngRafaR_0-1735588291638.png



祝你愉快,好运连连。

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎02-04-2026 08:58 AM
更新者: