2019782_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2019782_ja-JP

2019782_ja-JP

ioctl_cmds.h

ドキュメント iMX8MP_CAMERA_DISPLAY_GUIDE.pdf には次の内容が記載されています。

Interface header file: mediacontrol/include_api/ioctl_cmds.h

This header file is referenced by a number of Vivante header files but doesn't get built into the Yocto SDK (I am currently using Scarthgap with the Toradex 7.0.0 BSP). Sometimes this file is built in the /build/tmp/work directory but not with Toradex BSPs. I have to go find this file in a build from a different BSP and add it directly to my Qt project when I update Yocto. Is it possible to force this file to be created and added to the SDK?

Thanks

i.MX 8 Family | i.MX 8QuadMax (8QM) | 8QuadPlusLinuxMultimediaYocto Project日時:ioctl_cmds.hありがとうございます!それはうまくいきました。日時:ioctl_cmds.h

このファイルは isp-imx SDK でビルドされており、スタンドアロンの isp-imx パッケージをビルドできます。手順は次のとおりです。

$ wget https://www.nxp.com/lgfiles/NMG/MAD/YOCTO/isp-imx-xxx.bin

$ chmod +x isp-imx-xxx.bin

$ ./isp-imx-xxx.bin

$ cd isp-imx-xxx

$ ./build-all-isp.sh リリース部分的

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎01-05-2026 02:44 AM
更新者: