我们的团队正在尝试制作基于 imx93 的定制板。我需要对启动流程进行一些澄清。我的问题是,什么是启动映像容器集?我从参考手册中获得了一些相关信息。容器集中提到的 Cortex A55 映像是什么?它是与 scfw 和 atf 结合的 uboot 二进制文件吗?或者,哪些映像可以存储在容器集中。如果我想自己构建它,其源文件是什么?在启动流程中选择容器设置后,启动流程跳转到 HBC 固件,那是什么,我如何为定制板构建它?
还请向我指出 imx93 的软件资源,包括引导加载程序。
#imx93
您可以下载imx-mkimage,然后检查有关容器构建的 README 和 iMX93/soc.mk。
更多详细信息,请参阅部分如何使用IMX_LINUX_USERS_GUIDE.pdf中的 imx-mkimage> 构建 imx-boot 映像
以及相关来源,请参考github和IMX_LINUX_RELEASE_NOTES.pdf
此致
Harvey