2018147_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2018147_ja-JP

2018147_ja-JP

SE050 商用ミドルウェア

SE050 を IoT 装置と統合されたカスタム PCB で使用して、ソリューションの販売を開始したいと考えています。

ダウンロードしたミドルウェアを使用していますse05x_mw_v04.05.01.zip

1. ライセンスは許可していますか(ライセンスは持っていますが、繋がりの悪い単語のページの意味が理解できません?

2.コンパイルにより、多くの非推奨の警告が生成されます。コードはまったく維持されていると確信していますか?

3. Pythonのコードが壊れている。あなたは真剣にあなたのrequirements.txtのバージョンを修正することを期待することはできません。そして、この出力について説明していただけますか。

root@edge:~/simw-top/pycli/src# python3 setup.py 開発
/usr/local/lib/python3.11/dist-packages/setuptools/_distutils/dist.py:275:UserWarning: 不明な配布オプション: 'console'
warnings.warn(msg)
開発の実行
ランニングegg_info
ファイル ssscli.py(モジュールSSSCLI用)が見つかりません
マニフェストファイル「ssscli.egg-info/SOURCES.txt」の書き込み
ランニングbuild_ext

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎11-21-2025 10:59 PM
Updated by: