2015239_zh-CN

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2015239_zh-CN

2015239_zh-CN

SPDIF Rx 时钟 (SPDIF_SR_CLK) 脉冲率

我计划使用 i.MX RT 1060 的 SPDIF。
参考手册(IMXRT1060RM.pdf)在40.3.1.7中有以下解释:

> DPLL 锁定后,产生脉冲,平均脉冲率为 128 x 采样频率。(对于44.1 Khz 输入采样频率,平均脉冲率 = 128 x 44.1 Khz。)

当 SPDIF 输入为 44100Hz、88200Hz 或 176400Hz 时,我希望获得 22,579,200Hz 的输出。
当 SPDIF 输入为 48000Hz、96000Hz 或 19200Hz 时,我希望获得 22,579,200Hz 的输出。
为了实现这一点,我想将乘数改为 x128。

可以改变 x128 放大倍数吗?

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎11-21-2025 10:59 PM
更新者: