IMXRT1176でのSPIスレーブ構成M4コアの異なるMCU(nxp製品ではない)であるマスターへのスレーブとしてIMXRT1170を構成しようとしています。
をSPIスレーブとして設定するための基本的な手順は何ですか?
親切に必要としてください。
Re:IMXRT1176のSPIスレーブ構成こんにちは @mayliu1、
上記の3つのステップを、正しくマッピングされた場所で試してみました。
それでも、ESP32(M)とiMXRT1170(S)の間のSPI通信を確立できませんか?
もう1つ疑問があるのは、iMXRT1170の動作電圧が3.3Vは周辺機器だけに適しているのかということですか?Re:IMXRT1176のSPIスレーブ構成こんにちは @mayliu1
このスレーブ (iMXRT1170) 構成に対して、任意の MCU をマスターとして構成できるようになりましたか?
さて、SPIマスターMCUを変更しましたが、まだ同じSlave Code & configを使用しています。ただし、ガベージ値はバッファーにのみ格納されます。
何が問題なのでしょうか?
マスターはそのまま設定されます。Re:IMXRT1176のSPIスレーブ構成こんにちはmayliu
ご回答いただきありがとうございます、SPIスレーブとしてのiMXRT1176は、マスターとの全二重スレーブ通信を正常に確立しています。
これで、このスレーブクロック(PHAおよびPOL)およびその他のパラメータに関して、任意のMCUをマスターとして構成することが可能になります。