2013646_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2013646_ja-JP

2013646_ja-JP

PBRIDGE は 2 つのリソースから同時にアクセスされます

SPIがPBRIDGEを介してデータを送信すると同時に、温度センサーなどの別のリソースもデータを送信している場合はどうなるか MPC5777Cてください。最初に処理されるデータは?bridgeは最初に処理するデータをどのように選択しますか?

Re: PBRIDGEが2つのリソースから同時にアクセスされる

はい、これはXBARによって管理されます(一部のデバイスと同じPBRIDGEが2つ以上ある場合)。

Re: PBRIDGEが2つのリソースから同時にアクセスされる

2 つのコアが PBRIDGE で接続されたリソースに同時にアクセスしようとすると、これらのアクセスは XBAR によってアービトレーションされますか、それともブリッジに別のアービトレーション メカニズムがありますか。

Re: PBRIDGEが2つのリソースから同時にアクセスされる

SPI は XBAR スレーブ ポートであるため、PBRIDGE を介したデータ転送は開始されません。XBARマスターは、データ転送(コア、eDMAなど)を開始します(ただし、XBARスレーブからの割り込みまたはトリガー信号に応じて行うことができます)。

ただし、XBAR 経由の転送は XBAR の優先度に従って処理されます。


Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎11-21-2025 12:29 PM
Updated by: