大家好
我正在使用S32K358芯片的第一个核心进行编程,当我想擦除C40_CODE_ARRAY_0_BLOCK_0区域时程序会报错,但是我可以擦除其他区域例如C40_CODE_ARRAY_0_BLOCK_1,请问这是什么原因?
DouDou1_0-1734080109364.png
DouDou1_1-1734080354557.png
Hi @DouDou1,
不能读取正在编程的闪存块。
闪存驱动程序的代码必须位于 SRAM 中或另一个闪存块中。
danielmartynek_0-1734336571217.png
社区里已经讨论过几次了。
https://community.nxp.com/t5/S32K/S32K344-C40-IP-Hardware-Fault-Problem/mp/1697432
此致,
Daniel