2011866_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2011866_ja-JP

2011866_ja-JP

割り込みを使用した S32K312 SPI 送受信サンプル(DS3.5 RTD300)

*******************************************************************************

このデモ・アプリケーションの目的は、
 S32K3xx MCU用のLPSPI IPドライバの使用方法を示すことにあります。

この例では、SPI Interrupt Lpspi_Ip_AsyncTransmit()メソッドを使用した12バイトの送受信にLPSPI2を使用します。MOSI MISOがループバック中のハードウェアに接続されています。


 ------------------------------------------------------------------------------
* テスト用ハードウェア:S32K3X2EVB-Q172
* MCU:S32K312
* コンパイラ:S32DS3.5
* SDKリリース:RTD 3.0.0
* デバッガ:PEmicro
* ターゲット:internal_FLASH
********************************************************************************

トリガされた割り込み:--
Dinesh_Guleria_0-1733909921359.png



送受信の終了時にトリガされる非同期コールバック:--
Lpspi_Ip_AsyncTransmit(&MASTER_EXTERNAL_DEVICE, txBuffer, rxBuffer, numberOfBytes, lpspi_callback_int);

Dinesh_Guleria_1-1733909974233.png


Dinesh_Guleria_0-1733909770614.png
Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎01-05-2026 02:39 AM
Updated by: