https://nxp.flexnetoperations.com/control/frse/download?agree=Accept&element=7726177 からソースとppce5500 yoctoキャッシュをダウンロードし ましたが、最初にソースisoをインストールし、次にyoctoキャッシュをインストールし、host_prepare.shを実行しました。そして、マシンT1042D4RDB-64Bで供給(fsl_env_setup)。コマンドを実行しました
$ bitbake fsl-toolchain
エラーが発生しました
「'--set-upstream' オプションはサポートされなくなりました。代わりに「--track」または「--set-upstream-to」を使用してください。--set-upstream-toコマンドを使用して再実行するように、source / poky / bitbake / lib / bb / fetch2 / git.py ファイルを更新します
$bitbake FSLツールチェーン
そして今、私は以下のエラーを取得しています
"エラー: 関数が失敗しました: フェッチャーの失敗: フェッチ コマンドが終了コード 128 で失敗しました。出力:
fatal: branch 'origin/master' does not exist"というエラー メッセージが表示されるようになりました。
これを解決する方法はありますか?$$を確認しました git remote -v
FSL-パブリック git://git.freescale.com/yocto/meta-freescale(フェッチ)
FSL-パブリック git://git.freescale.com/yocto/meta-freescale(プッシュ)
そして、Chromeで開こうとしたとき、サイトが存在しないことを示しました。
T1042
こんにちは
yocto sdk dunfell ブランチをフェッチし、codeaurora ソースの代わりに freescale git ソースを使用するようにマニフェスト ファイルを更新しました。次に、レイヤーのsrc_urlも更新し、nativesdk-cstを削除して、最終的にビルドに成功しました。
ご協力いただきありがとうございます。