2010896_zh-CN

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2010896_zh-CN

2010896_zh-CN

CAN HighLevel API - osci 上无信号

嗨,大家好,


我希望你今天一切顺利。我有一个关于 CAN 的问题。因此,我尝试使用低级 API 的 CAN 示例,即使我将 PINS 从 PTA6/7 重新路由到 PTB0/1,它也能正常工作。我可以在 osci 上看到所有发送信号。可以肯定的是,PTB0/1 没有 CAN 收发器。


但是如果我现在尝试 CAN 高级 API 示例,在 S32DS 中配置 PINS、PORT、CAN_43_FLEXCAN、..。代码生成没有任何错误,项目也正在编译和链接。但我在 osci 上看不到任何信号。PTA6/7 和 PTB0/1 上均不存在。


您可以在附件中找到高级 API 的示例。


提前感谢您的帮助!

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎11-21-2025 12:37 PM
更新者: