2007887_zh-CN

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2007887_zh-CN

2007887_zh-CN

S32G RDB2 多核启动在 bsp41 中挂起

您好,NXP团队:


我尝试按照 AN13750 官方文档设置具有 A53 和 M7 的多核环境。

我在 bsp41 中发现了一个启动问题,并且我也使用 bsp42 来澄清。

但是BSP42可以成功启动到Linux内核。

BSP41 将始终坚持

引导加载程序 0x2 从 QSPI 加载的应用程序 1 图像片段 0。
引导加载程序 0x2 应用程序 M7_0 已加载。

我将这两个版本的日志添加到附件中。

您能帮忙澄清一下这个问题吗?

谢谢。


西南:

集成参考示例S32G2202306

EB 27.1

RTD 4.4_4.0.0_P05_HF01

HSE_FW S32G2XX_0_1_0_16





回复:S32G RDB2 多核启动在 bsp41 中挂起嗨,乔伊,

ATF 加载地址在 bsp41/bsp42 中是相同的。
入口点是0x34700000。
谢谢。

艾伦
Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎11-21-2025 12:44 PM
Updated by: