こんにちは、NXPチームの皆様、
公式ドキュメントに従って、A53とM7でマルチコア環境をセットアップしてみますAN13750。
bsp41でブートの問題を見つけたので、bsp42を使用して明確にします。
しかし、BSP42はLinuxカーネルに正常に起動できます。
BSP41は常にハングインします
ブートローダー 0x2 アプリケーション 1 のイメージ フラグメント 0 が QSPI からロードされました。
ブートローダー 0x2アプリケーションM7_0がロードされました。
これら2つのバージョンを添付ファイルでログインします。
この問題を明確にするために助けていただけますか?
ありがとうございます。
SWです。
Integration_Reference_Examples_S32G2_2023_06
EBの27.1
測温抵抗体(RTD)4.4_4.0.0_P05_HF01
HSE_FW S32G2XX_0_1_0_16