Hi,
FlexCAN0 と FlexCAN1 を初期化する必要があります。FlexCAN1はすでに動作しています。
FlexCAN0 の初期化では、RAMn[] メッセージ バッファーをクリアする 4 回目のループの後に停止します。
WDOG_EWM_IRQ_Handler() が表示されます。EmbSys レジスタの概要では、RAMn[5] にエラーメッセージが表示されます: アドレス0x40024090のメモリにアクセスできません。
この問題を解決するにはどうすればいいですか?
よろしくお願いいたします
Sandra
Hi,
モジュールがクロック供給され、イネーブルになっていて、有効なアドレス(MBエリア)にアクセスしている場合、障害は予想されません。
言うのは難しいですが、上記を確認するか、簡略化されたプロジェクトを共有します。
BR, Petr