親愛なるNXPの専門家:
S32K312プロジェクトのldファイルには、32Kのint_sram、32Kのint_sram_no_cacheable、32Kのint_sram_shareableがあります。この分類について詳細に区別していただけますか?
たくさんより。
ITCM/DTCMは、高速命令または高速データアクセスを目的とした高速ローカル2ポートメモリです。
TCMメモリへのフロントドアアクセスはキャッシュへのアクセスと同じくらい高速ですが、バックドアアクセスは遅くなります。
また、これらのポートは異なるアドレス範囲にマッピングされます - 関連するコアアクセスのフロントドアアドレス範囲と任意のコアまたは他のマスターのバックドアアドレス範囲、このポート上でTCMメモリはシステムメモリとして機能する可能性があります。
ITCMとDTCMに精通していますか?
通常のRAMとして使用できますか?
int_sram - 制約なし
int_sram_no_cacheable - キャッシュ不可能であると予想される (割り込みベクトルおよびその他の理由)
int_sram_shareable - マルチコアと共有されることが期待されます