2005027_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2005027_ja-JP

2005027_ja-JP

LIN の例が s32k344 で機能しない

S32DSのs32k344のLIN設定に取り組んでいます。S32DS3.4のS32K344用のS32K3 RTD AUTOSAR 4.4 2.0.0 D2203サンプルプロジェクトの例Lin_Ip_FrameTransfer_S32K344を取りました。コードはエラー数0で正常にビルドされていますが、 Saleae Logic Analyzerで出力が得られません。s32dsの構成設定には変更を加えておらず、コードを更新してPEMicro Debuggerを使用してS32k344にフラッシュしました。 また、257から172パッケージまでカバーします。ロジック アナライザーでデータ フレームを取得するためにどのような変更を加える必要がありますか。ロジックアナライザーでも設定を添付します。事前に返信と感謝を期待しています。

image.pngimage.pngimage.pngimage.png

よろしく

ヴィニス・ラマラプ。


S32K344-WB S32K3X4EVB-T172 #lin プロトコル

@nxp @nxpcommunity 

Re:LINの例がs32k344で機能しない

Hi,

この接続マスタープルアップ抵抗/逆ダイオード。LINはオープンドレインラインを使用しているため、有効なハイレベル電圧を得るためにはプルアップする必要があります。

BR, Petr

Re:LINの例がs32k344で機能しない正常に動作しています。コミュニティに感謝します。私が見逃した唯一のことは、ジャンパー(J20とJ24)のどちらも接続していないことです。なぜショートさせたり、ジャンパーにしたりする必要があるのか教えてもらえますか?マニュアルや例の説明のどこにもそのようなことが指定されているのを見たことがありません。とにかく、それはうまくいっています。Re:LINの例がs32k344で機能しない

Hi,

これは、Lin MasterとLpuart IpとFlexio Ipの両方のLin Slave間の通信を示すシンプルなアプリケーションです。例として、ボード上のLINマスター/スレーブ間の通信を行うため、J23.7をJ23.8に接続し、J20またはJ24ジャンパーを配置する必要があります。その後、例の実行後に、この LIN バス接続に 2 つの LIN フレームが表示されます。これはあなたが得るべきものです

PetrS_1-1733140943714.pngPetrS_1-1733140943714.png

この例では、2つのフレームのみが送信され、main機能が残されることに注意してください。フレームがまだ送信されるように、無限のwhileを追加してみてください。

BR, Petr

 

 

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎01-06-2026 01:18 AM
Updated by: