2000714_zh-CN

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2000714_zh-CN

2000714_zh-CN

PCA9617A:5V 和 3.3V I2C 设备混合使用,这样使用 I2C 缓冲区正确吗?

大家好,

我们在设计中使用 NXP I2C 总线中继器/缓冲 PCA9617A,该设计将包括几个 5V 和 3.3V 的 I2C 设备,它们将共享一个 I2C 总线

左侧的主设备是客户系统,它将通过 I2C 总线访问所有四个组,每个组包括四个 5V I2C 从设备以及两个 3.3V 从设备。

第一个PCA9617A的目的是将所有的I2C设备分成四组,并且隔离总线电容,所以不会超过400pF。

第二个 PCA9617A 的用途是电平转换,因此 5V I2C 从属设备和 3.3V I2C 从属设备可以共享一个 I2C 总线。

我不确定下面的应用程序是否正确,您能帮忙检查一下是否有问题吗?或者您有更好的想法?

提前谢谢您。

Karl686_0-1732511962165.png

此致

Bo


回复:PCA9617A:5V 和 3.3V I2C 设备混合使用,这样使用 I2C 缓冲区正确吗?

国伟您好,

太好了,感谢您的快速回复,这让我的设计充满信心。


此致

Boler

回复:PCA9617A:5V 和 3.3V I2C 设备混合使用,这样使用 I2C 缓冲区正确吗?

Hi Boler

我看不出该电路图有任何错误。



谢谢!


BR


回复:PCA9617A:5V 和 3.3V I2C 设备混合使用,这样使用 I2C 缓冲区正确吗?

国伟您好,

感谢您的更新。

是的,组 2/3/4 与组 1 具有相同的电路。


此致

Boler

回复:PCA9617A:5V 和 3.3V I2C 设备混合使用,这样使用 I2C 缓冲区正确吗?

Hi Boler

感谢您对恩智浦产品的关注。

Group2/3/4 是否与 Group1 具有相同的电路?

或者您可以在此处提供完整的连接图。



BR


Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎01-06-2026 01:28 AM
Updated by: