大家好
标准 CANFD 的 EDF 位应该是位 14,但现在是位 30。这是一个错误吗?并且它仍然存在于 rtd5.0.0 中。
在MCAL代码中,如果要发送CANFD帧,需要让传入参数的CANFD报文ID的FDF字节为1,也就是CANFD标准帧的Bit14为1。有一个 Bug。根据 CANFD 帧格式,CAN_43_FLEXCAN_FD_FRAME_U32 应该屏蔽位 14。现在它被设置为位 30。
BRs,显龙
嗨@吴贤龙
请参考此帖子。
https://community.nxp.com/t5/S32K/Use-S32K358-flexcan-to-sent-extended-ID/td-p/1993198https://nxp.li...