皆さん、こんにちは
EDFビット、標準CANFDはビット14である必要がありますが、現在は30です。バグですか?そして、それはまだRTD5.0.0に存在します。
MCALコードでは、CANFDフレームを送信する場合、着信パラメータのCANFDメッセージIDのFDFバイトを1にする必要があります。つまり、CANFD標準フレームのBit14は1です。バグがあります。CANFD フレーム形式に従ってCAN_43_FLEXCAN_FD_FRAME_U32ビット 14 をマスクする必要があります。現在はビット 30 に設定されています。
BRs、
仙龍
Hi@武仙龍
こちらの記事を参考にしてください。