我需要使用 I2C1 外围设备。我检查了示例程序。但我必须说这不是真正的示例代码。因为我希望通过示例代码得到很好的注释来解释原因和方法。但没有任何评论!作为一名程序员,我永远不会编写这样的代码,当然也不会编写示例代码!
但最糟糕的是,这些示例不使用外围设备和时钟配置工具,而据说这是首选的工作方式!
所以我必须自己解决所有问题。但如果缺乏好的例子,那就很难。非常困难。
例如:可以选择以下模式之一:轮询、中断、传输、eDMA 和 RTOS。有没有什么地方可以解释它们到底是什么意思?
作为一名程序员,我认为我对轮询、中断和 eDMA 有所了解。但是转移是什么?它们都传输数据。为什么 RTOS 是独立模式?RTOS 不也是 eDMA 或中断吗?
如果我选择其中一种模式,我应该使用哪个函数?这些函数与非基于外设配置工具的示例相同吗?
预计用什么方式可以找到路?
(并且请,请,请给我们提供使用配置工具的示例代码!)
不,我没有复制 mex 文件,但我正确配置了 I2C IO 引脚并在时钟配置工具中检查了正确的时钟。